990-91111L-018

並列システムの設置手順

1+1簡易並列システム

並列システム

  1. 設置の準備
  2. パワーモジュールが事前に取り付けられていないUPSの場合パワーモジュールの取り付け
  3. 耐震アンカーの取り付け(オプション)
  4. TN-C/480 V直接接地システム(中性点接続なし)の場合のみ:TN-C/480 V直接接地システムのためのUPSの準備
  5. 次のいずれかを実行します。
  6. 信号ケーブルの接続
  7. モジュール式バッテリーキャビネットからの信号ケーブルの接続
  8. スイッチギアーおよび他社製の補助製品からの信号線の接続
  9. 次のいずれかを実行します。
  10. PBUSケーブルの接続
  11. 外部通信ケーブルの接続
  12. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  13. 最終設置
設置済みのUPSの移動と撤去については、UPSの撤去または新しい場所への移動を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?