990-91111G-018

単機船舶システムの設置手順

  1. IP22キットGVSOPT026をUPSに取り付けます。キットに付属している設置マニュアルに従ってください。
  2. UPSとモジュール式バッテリーキャビネット(ある場合)を設置スキッドキットGVSOPT027に取り付けます。キットに付属している設置マニュアルに従ってください。
  3. 設置の準備
  4. パワーモジュールの取り付け
  5. 耐震アンカーの取り付け(オプション)
  6. 電源ケーブルの接続
  7. 信号線の接続
  8. モジュール式バッテリーキャビネットからの信号ケーブルの接続
  9. スイッチギアーおよび他社製の補助製品からの信号線の接続
  10. 外部通信ケーブルの接続
  11. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  12. 最終設置
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?