990-91111G-018

設置の準備

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーに、ケーブルや電線管用の穴をドリルやパンチで開けないでください。また、UPS装置の近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線し、Class 2/SELVケーブルはnon-Class 2/non-SELVケーブルとは個別に配線してください。
  1. 前面パネルを取り外します。
  2. 下部の前面プレートを取り外します。
  3. 透明カバーを取り外します。
  4. 上部カバーを取り外します。
    1. ネジを取り外し、上部カバーの前面を上に傾けます。
    2. 上部カバーを後方にスライドさせて取り外します。上部カバーの後部のタブを、UPS背面にあるスロットから取り外す必要があります。
  5. UPSの左側に隣接補助キャビネットを使用して設置する場合:左側のサイドパネルを取り外します。一部の隣接補助キャビネットにはサイドパネルを再度取り付けます。隣接補助製品のマニュアルに従ってください。
  6. UPSの左側に隣接補助キャビネットを使用して設置する場合:UPSと隣接補助キャビネットの間の内部電源ケーブル配線用に、左下のサイドプレートを取り外します。

    UPSの前面図

  7. UPSの右側に隣接補助キャビネットを使用して設置する場合:右側のサイドパネルを取り外します。一部の隣接補助キャビネットにはサイドパネルを再度取り付けます。隣接補助製品のマニュアルに従ってください。
  8. UPSの右側に隣接補助キャビネットを使用して設置する場合:UPSと隣接補助キャビネットの間の内部電源ケーブル配線用に、右下のサイドプレートを取り外します。

    UPSの前面図

  9. 次のいずれかを実行します。
    • 下部入線の場合:UPSの底部にある配線口カバーを取り外します。

      UPSの前面図

    • 背面入線の場合:UPSの背面にある配線口カバーを取り外します。

      UPSの前面図

  10. 配線口カバーに電源ケーブル/電線管用の穴を開けます。必要に応じて、電線管(別売り)を取り付けます。
  11. UPSの下部または背面に配線口カバーを取り付けます。
  12. 背面の配線口カバーと背面のブラシプレートをUPSから取り外します。

    UPSの背面図

  13. 次のいずれかを実行します。
    • 電線管を使用しない場合:ブラシプレートを元に戻します。
    • 電線管を使用する場合:配線口カバーに電線管用の穴を開け、配線口カバーを再度取り付けます。

    電線管なしのUPSの背面図

    電線管を使用したUPSの背面図

  14. non-Class 2/non-SELVの信号ケーブルを左の背面ブラシプレート/配線口カバーから通して、UPSの左側内部に配線します。
  15. コントローラーボックスに接続されている外部ケーブルを右の背面ブラシプレート/配線口カバーとケーブルチャネルに通して、UPSの前面に配線します。
  16. Class 2/SELVの信号ケーブルを右の背面ブラシプレート/配線口カバーから通して、UPSの右側内部に配線します。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?