990-91111L-025

Instalacja zestawu antywstrząsowego (opcja)

  1. Zamontuj tylne kotwy do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu w tylnej kotwie to 14 mm.
  2. Zamontuj wspornik kotwiący na zasilaczu UPS za pomocą załączonych śrub M8.

    Widok zasilacza UPS z tyłu

  3. Wepchnij zasilacz UPS na miejsce, aby tylny wspornik kotwiący połączył się z tylną kotwą. Przedni wspornik kotwiący montuje się podczas ostatnich kroków montażu.

    Widok zasilacza UPS z tyłu

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.