990-91111L-025

Omówienie systemu równoległego

UIB Urządzenie rozłączające wejście jednostki
SSIB Urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego
IMB Urządzenie rozłączające serwis wewnętrzny
UOB Urządzenie rozłączające wyjście jednostki
SIB Urządzenie rozłączające izolację systemu
BB Urządzenie rozłączające baterię
MBB Urządzenie rozłączające obejście serwisowe
UWAGA: W literaturze Schneider Electric „urządzenie rozłączające” jest używane jako ogólny termin obejmujący wyłączniki lub przełączniki, ponieważ ich położenie może się różnić w zależności od konfiguracji. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych konfiguracji można znaleźć na schemacie elektrycznym i/lub odczytując symbol z przodu każdego urządzenia rozłączającego.

Uproszczony układ równoległy 1+1

Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać dwa zasilacze UPS w uproszczonym układzie równoległym 1+1, by zapewnić nadmiarowość ze współdzielonymi wyłącznikami UIB i SSIB.

Uproszczony układ równoległy 1+1 – pojedyncze zasilanie

Uproszczony układ równoległy 1+1 – podwójne zasilanie

Układ równoległy z indywidualnymi wyłącznikami UIB i SSIB

Galaxy VS może obsługiwać do 4 zasilaczy UPS równolegle w celu zwiększenia wydajności i do 3+1 zasilaczy UPS równolegle w celu zapewnienia nadmiarowości z indywidualnymi wyłącznikami UIB i SSIB.

UWAGA: IMB można używać tylko w uproszczonym układzie równoległym 1+1. W innym układzie równoległym należy dostarczyć wyłącznik MBB, a wyłącznik IMB* należy zablokować w pozycji otwartej.

Układ równoległy – pojedyncze zasilanie

Układ równoległy – podwójne zasilanie

Układ równoległy ze współdzielonymi wyłącznikami UIB i SSIB

Galaxy VS może obsługiwać do 4 zasilaczy UPS równolegle w celu zwiększenia wydajności i do 3+1 zasilaczy UPS równolegle w celu zapewnienia nadmiarowości ze współdzielonymi wyłącznikami UIB i SSIB.

UWAGA: IMB można używać tylko w uproszczonym układzie równoległym 1+1. W innym układzie równoległym należy dostarczyć wyłącznik MBB, a wyłącznik IMB* należy zablokować w pozycji otwartej.

Układ równoległy – pojedyncze zasilanie

Układ równoległy – podwójne zasilanie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?