990-91111G-025

Przygotowanie do montażu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
  1. Zdejmij panel przedni.
  2. Zdejmij dolną płytę przednią.
  3. Zdejmij przezroczystą osłonę.
  4. Zdejmij górną pokrywę:
    1. Odkręć śruby i podnieś górną pokrywę.
    2. Przesuń górną pokrywę do tyłu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części pokrywy górnej z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.
  5. W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po lewej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj lewy boczny panel. Panel boczny jest ponownie montowany na niektórych szafach pomocniczych. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi sąsiadującego produktu pomocniczego.
  6. W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po lewej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj lewą dolną płytę wewnętrznego okablowania zasilania między zasilaczem UPS i sąsiednią szafą pomocniczą.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  7. W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po prawej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj prawy boczny panel. Panel boczny jest ponownie montowany na niektórych szafach pomocniczych. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi sąsiadującego produktu pomocniczego.
  8. W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po prawej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj prawą dolną płytę wewnętrznego okablowania zasilania między zasilaczem UPS i sąsiednią szafą pomocniczą.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  9. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • W przypadku prowadzenia kabli od dołu: Zdejmij płytę montażową w dolnej części zasilacza UPS.

      Widok zasilacza UPS z przodu

    • W przypadku prowadzenia kabli od tyłu: Zdejmij płytę montażową w tylnej części zasilacza UPS.

      Widok zasilacza UPS z przodu

  10. Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
  11. Zamontuj płytę montażową w dolnej lub tylnej części zasilacza UPS.
  12. Zdejmij tylne płyty montażowe i płyty pędzlowe z zasilacza UPS.

    Widok zasilacza UPS z tyłu

  13. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • W przypadku instalacji bez przepustów kablowych: Ponownie zamontuj płyty pędzlowe.
    • W przypadku instalacji z przepustami kablowymi: Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.

    Widok zasilacza UPS z tyłu bez przepustów kablowych

    Widok zasilacza UPS z tyłu z przepustami kablowymi

  14. Poprowadź kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV przez lewą tylną płytę pędzlową/montażową i do lewej strony zasilacza UPS.
  15. Poprowadź zewnętrzne kable łączące się ze skrzynką kontrolną przez prawą tylną płytę pędzlową/montażową i przez kanał kablowy do przedniej części zasilacza UPS.
  16. Poprowadź kable sygnałowe Class 2/SELV przez prawą tylną płytę pędzlową/montażową i do prawej strony zasilacza UPS.
QR code for this page

czy było to pomocne?