Conecte os cabos de sinal do mecanismo do interruptor e produtos auxiliares de terceiros
- Instale o sensor de temperatura na solução de bateria fornecido com o nobreak. Nos
gabinetes de baterias, instale o sensor de temperatura no canto superior do gabinete
de baterias.
ATENÇÃO
Risco de incêndioColoque o sensor de temperatura conforme descrito para garantir medições corretas da temperatura.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento. - Passe os cabos do sensor de temperatura da bateria da solução de bateria para o nobreak
e conecte-os na placa 640-4864 na parte superior do nobreak, conforme mostrado.NOTA: É fornecido um sensor de temperatura com o nobreak. Entre em contato com a Schneider Electric se quiser comprar um sensor de temperatura adicional.NOTA: Os cabos do sensor de temperatura da bateria são considerados de Class 2/SELV. Os circuitos de Class 2/SELV devem ser isolados dos circuitos principais.
- Conecte os fios de sinal das luzes indicadoras do disjuntor do mecanismo do interruptor à placa 640-4864 terminal J6618 na parte superior do nobreak. Se uma fonte externa for usada, remova o jumper do pino 8 e 9 do J6618.
- Conecte os fios de sinal do disjuntor da bateria 1 de sua solução de bateria ao terminal J6603 da placa 640-4843, em conexão de bobina de abertura ou de desarme sob tensão (UV). Para a conexão com alimentação 24 VDC interna ou externa, siga a ilustração.
- Conecte os fios de sinal do disjuntor da bateria 2 (se estiverem presentes) de sua solução de bateria ao terminal J6604 da placa 640-4843, em conexão de bobina de abertura ou de desarme sob tensão (UV). O princípio de conexão é o mesmo usado no disjuntor da bateria 1.
- Conecte os fios de sinal dos comutadores AUX do mecanismo do interruptor à placa 640-4843
na parte superior do nobreak.
Número do terminal Função Conexão J6601 UOB_RED (comutador AUX redundante no disjuntor de saída da unidade) Conecta-se ao comutador AUX redundante no disjuntor de saída da unidade (UOB). J6602 SIB (disjuntor de isolamento do sistema) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor de isolamento do sistema (SIB) em sistemas paralelos. O SIB deve conter um interruptor AUX para cada nobreak conectado. BB2 (disjuntor da bateria 2) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor da bateria número 2* BB1 (disjuntor da bateria 1) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor da bateria número 1* J6603 BB1_TRIP (disjuntor da bateria 1) Conecta-se à bobina de abertura no disjuntor da bateria número 1* J6604 BB2_TRIP (disjuntor da bateria 2) Conecta-se à bobina de abertura ou de desarme UV no disjuntor da bateria número 2* J6609 UOB (disjuntor de saída da unidade) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor de saída da unidade (UOB). SSIB (disjuntor de entrada de chave estática) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor de entrada de chave estática (SSIB). O SSIB deve conter um interruptor AUX para cada nobreak conectado. J6614 UIB (disjuntor de entrada da unidade) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor de entrada da unidade (UIB). O UIB deve conter um interruptor AUX para cada nobreak conectado. MBB (disjuntor de bypass de manutenção) Conecta-se ao comutador AUX normalmente fechado (NF) no disjuntor de bypass de manutenção (MBB). O MBB deve conter um interruptor AUX para cada nobreak conectado.