990-91111E-024

Conectar os fios de sinal de um gabinete de baterias modulares

Para instalação com gabinete de baterias modulares adjacente, use os fios de sinal fornecidos com o kit de instalação opcional GVSOPT030. Os fios de sinal para instalação com gabinetes de baterias modulares remoto são fornecidos. Para a preparação da instalação do gabinete de baterias modulares, siga o manual de instalação.

  1. Para um gabinete de baterias modulares remoto: Passe os fios de sinal do gabinete de baterias modulares 1 pela parte de trás do nobreak.
  2. Para um gabinete de baterias modulares adjacente: Passe os fios de sinal do gabinete de baterias modulares 1 pelo nobreak como demonstrado.
    1. Passe os fios de sinal do gabinete de baterias modulares 1 pelo nobreak através da abertura.
    2. Passe os fios fios de sinal para cima através do canal de cabo no nobreak.

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares adjacente 1 e o nobreak

  3. Conectar os fios de sinal do gabinete de baterias modulares 1 ao nobreak:
    1. Conecte um plug de terminação do J8008 na placa 640-7552 no último gabinete de baterias modulares (T).
    2. Conecte o fio de sinal de J8011 na placa 640-7552 no gabinete de baterias modulares 1 a J6619 e J6604 na placa 640-4843 no nobreak.
    3. Conecte o fio de sinal de J8007 na placa 640-7552 no gabinete de baterias modulares 1 a J6608 na placa 640-4864 no nobreak.

    Conexões dos fios de sinal entre quatro gabinetes de baterias modulares e o nobreak

QR code for this page

Was this helpful?