990-91111E-024

Procedimento de instalação para sistemas paralelos

Sistema paralelo 1+1 simplificado

Sistema paralelo

  1. Preparação para a instalação.
  2. Para nobreak sem módulos de energia pré-instalados: Instalar o(s) módulo(s) de energia
  3. Instalar ancoragem sísmica (opcional).
  4. Somente para o sistema de aterramento sólido TN-C/480 V (sem conexão neutra): Preparar o nobreak para o sistema de aterramento sólido TN-C/480 V.
  5. Execute um dos procedimentos a seguir:
  6. Conectar os cabos de sinal.
  7. Conectar os fios de sinal de um gabinete de baterias modulares.
  8. Conecte os cabos de sinal do mecanismo do interruptor e produtos auxiliares de terceiros.
  9. Execute um dos procedimentos a seguir:
  10. Conexão dos cabos PBUS.
  11. Conectar os cabos de comunicação externos.
  12. Adicionar etiquetas de segurança traduzidas ao seu produto.
  13. Instalação final.
QR code for this page

Isto foi útil?