990-91111E-028

Подключение сигнальных проводов IMB в упрощенной параллельной системе 1+1

Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей, чтобы обеспечить достаточную изоляцию.
  1. Снимите модуль статического выключателя с обоих ИБП.

    ИБП: вид спереди

  2. Снимите крышку с обоих ИБП.

    ИБП: вид спереди

  3. Отсоедините сигнальные провода от световых индикаторов внутреннего сервисного выключателя IMB на обоих ИБП.
  4. Снимите полку с обоих ИБП.

    ИБП: вид спереди

  5. Снимите переднюю крышку с внутреннего сервисного выключателя IMB на обоих ИБП.

    ИБП: вид спереди

  6. Установите вспомогательный выключатель (прилагается) в положение OF2 на внутреннем сервисном выключателе IMB на обоих ИБП.
  7. Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV между двумя ИБП:
    1. Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV (не входят в комплект) от клемм 1 и 2 вспомогательного выключателя во внутреннем сервисном выключателе IMB в ИБП 1 к клеммам J6614-5 и J6614-6 на плате 640-4843 в ИБП 2, как показано на рис.
    2. Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV (не входят в комплект) от клемм 1 и 2 вспомогательного выключателя во внутреннем сервисном выключателе IMB в ИБП 2 к клеммам J6614-5 и J6614-6 на плате 640-4843 в ИБП 1, как показано на рис.

    Внутренний сервисный выключатель IMB: вид спереди

    Упрощенная параллельная система 1+1: вид спереди

  8. Установите на место переднюю крышку на внутреннем сервисном выключателе IMB на обоих ИБП.
  9. Установите на место полку на обоих ИБП.
  10. Повторно подключите сигнальные кабели от внутреннего сервисного выключателя IMB к световому индикатору на обоих ИБП.

    ИБП: вид спереди

  11. Установите на место крышку на обоих ИБП.
  12. Установите на место модуль статического выключателя на обоих ИБП.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?