Подключение кабелей Modbus
- Подключите кабели Modbus к ИБП. Используйте 2- или 4-проводное подключение. Заэкранируйте
кабели, как показано на иллюстрации.
-
Экранированные кабели «витая пара» необходимо использовать для подключений Modbus. Экранированное подключение до земли должно быть как можно короче (в идеале менее 1 см). Экран должен быть подключен к каждому устройству.
-
Проводка должна выполняться в соответствии с местными кодами проводки.
-
Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей, чтобы обеспечить достаточную изоляцию.
-
Порт Modbus оптически изолирован. Заземление порта Modbus не подключено к другому заземлению.
-
- Установите резисторы на 150 Ом на каждом конце каждой шины, если шины очень длинные и работают с высокой скоростью передачи данных. Шины меньше 610 метров (2000 футов) при 9600 бодах или меньше 305 метров (1000 футов) при 19,200 бодах не требуют оконечных резисторов.
- Установите резисторы смещения на 400-650 Ом на системном контроллере или внутри него; один от D0 до земли и один от D1 до +5 В постоянного тока.