Подключение сигнальных проводов от шкафа модульной батареи
Для установки с расположенным рядом шкафом модульной батареи используйте сигнальные провода, поставляемые в дополнительном комплекте установки GVSOPT030. Сигнальные провода не поставляются для установки с удаленным шкафом модульной батареи. Следуйте инструкциям по установке шкафа модульной батареи, чтобы подготовиться к установке.
- Для удаленного шкафа модульной батареи: Проложите сигнальные провода от шкафа модульной батареи 1 через заднюю часть ИБП:
-
Для расположенного
рядом шкафа
модульной батареи: Проложите
сигнальные
провода от шкафа
модульной батареи
1 к ИБП, как показано
на рис.
- Проложите сигнальные провода от шкафа модульной батареи 1 к ИБП через отверстие.
- Проложите сигнальные провода по кабельному желобу к ИБП.
-
Подключите
сигнальные
провода от шкафа
модульной батареи
1 к ИБП:
- Установите модульный разъем в J8008 на плате 640-7552 в последнем шкафу модульной батареи (T).
- Подключите сигнальный провод от J8011 на плате 640-7552 в шкафу модульной батареи 1 к J6619 и J6604 на плате 640-4843 в ИБП.
- Подключите сигнальный провод от J8007 на плате 640-7552 в шкафу модульной батареи 1 к J6608 на плате 640-4864 в ИБП.