990-91111G-028

Окончание установки

  1. Установите верхнюю крышку на место:
    1. Наклоните верхнюю крышку и сдвиньте ее на ИБП сзади. Выступы в задней части верхней крышки должны входить в отверстия в задней части ИБП.
    2. Опустите верхнюю крышку вниз в передней части.

      ИБП: вид сзади

    3. Установите винты на место.

      ИБП: вид спереди

  2. Проверьте закрепление кабельных наконечников.
    Внимание
    Риск повреждения оборудования
    Проверьте закрепление кабельных наконечников. Если кабельные наконечники перемещаются из-за натяжения кабелей, болт оказаться ненадежно закрепленным.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  3. Установите прозрачную крышку на место.

    ИБП: вид спереди

  4. Установите нижнюю переднюю крышку на место.

    ИБП: вид спереди

  5. Только для сейсмоустойчивого крепления:
    1. Установите сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн на ИБП с помощью входящих в комплект болтов M8.
    2. Установите сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн ИБП на полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в передней крепежной скобе составляет ø18 мм.

    ИБП: вид спереди

  6. Опускайте передние и задние регулирующие ножки ИБП с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять ИБП. Этот шаг не требуется для ИБП с сейсмоустойчивым креплением.

    ИБП: вид спереди

    Внимание
    Угроза крена
    Не перемещайте шкаф после выравнивания регулировочных ножек.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  7. Только для решений UL 924 и CSA C22.2 NO. 141-15 решения: Заполните ярлык на нижней передней панели, на котором указана номинальная мощность ИБП в кВт.
  8. Установите переднюю панель ИБП:
    1. Вставьте два выступа, расположенные в нижней части передней панели, в ИБП под углом.
    2. Снова подсоедините скобы передней панели к ИБП.
    3. Закройте переднюю панель и зафиксируйте ее двумя креплениями.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?