990-91111G-028

Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно)

  1. Установите задние кронштейны на полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в заднем кронштейне составляет ø14 мм.
  2. Установите задний анкерный кронштейн на ИБП с помощью входящих в комплект болтов M8.

    ИБП: вид сзади

  3. Поставьте ИБП в такое положение, чтобы задний анкерный кронштейн соединился к задним анкерным болтом. Передний анкерный кронштейн устанавливается на заключительных этапах установки.

    ИБП: вид сзади

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?