990-91111F-028

Подготовка ИБП для глухозаземленной системы TN-C/480 В

Примечание: ИБП предварительно настроен для системы заземления TNS.
Примечание: Глухозаземленная система 480 В (без подключения нейтрали) с использованием соединительной шины приведет к увеличению тока утечки.
  1. Только для глухозаземленной системы TN-C/480 В (без подключения нейтрали): Установите входящую в комплект шину заземления.

    ИБП: вид спереди — глухозаземленная система TN-C/480 В (без подключения нейтрали):

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?