990-91111E-006

Conexión de los cables de señalización

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.
  1. Conecte los cables de señalización de Class 2/SELV del EPO del edificio a la placa 640–4864 del terminal J6600 en el SAI, según una de las opciones que se muestran a continuación.

    El circuito EPO se considera de Class 2/SELV. Los circuitos de Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito al bloque de terminales del EPO, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.

    Configuraciones del EPO (640–4864, terminal J6600, 1–9)

    La entrada para EPO admite 24 VCC.

    NOTA: La configuración predeterminada de la activación del EPO es apagar el inversor.

    Si desea que la activación del EPO transfiera el SAI a derivación estática forzada, póngase en contacto con Schneider Electric.

  2. Conecte los cables de señalización de Class 2/SELV de los productos auxiliares a la placa 640–4864 en el SAI. Siga las instrucciones de los manuales de los productos auxiliares.
  3. Conecte los cables de señalización de Class 2/SELV a los contactos de entrada y los relés de salida en la placa 640–4864 en el SAI.

    No conecte ningún circuito a los contactos de entrada, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.

    Los contactos de entrada admiten 24 VCC a 10 mA. Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.

    Nombre Descripción Ubicación
    IN _1 (contacto de entrada 1) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 1–2
    IN _2 (contacto de entrada 2) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 3–4
    IN _3 (contacto de entrada 3) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 5–6
    IN _4 (contacto de entrada 4) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 7–8

    Los contactos de salida admiten 24 VCA/VCC a 1 A. Todos los circuitos externos deben tener fusibles de acción rápida con un máximo de 1 A.

    Nombre Descripción Ubicación
    OUT _1 (relé de salida 1) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 1–3
    OUT _2 (relé de salida 2) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 4–6
    OUT _3 (relé de salida 3) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 7–9
    OUT _4 (relé de salida 4) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 10–12
  4. Conecte los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV de los productos auxiliares a la placa 640–4843 en el SAI. Siga las instrucciones de los manuales de los productos auxiliares.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?