990-91111E-006

Instalación del anclaje sísmico (opcional)

  1. Monte en el suelo los anclajes posteriores. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el anclaje posterior es de ø14 mm.
  2. Instale el soporte de anclaje posterior en el SAI con los pernos M8 que se suministran.

    Vista posterior del SAI

  3. Encaje el SAI para que el soporte de anclaje posterior se conecte con el anclaje posterior. El soporte de anclaje delantero se coloca en los últimos pasos de la instalación.

    Vista posterior del SAI

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?