990-91111E-006

Preparación de la instalación

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios para el cableado ni los conductos mientras la placa guía esté instalada ni realice perforaciones ni orificios cerca del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación, y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.
  1. Extraiga el panel frontal.
  2. Retire la placa frontal inferior.
  3. Retire la tapa transparente.
  4. Retire la cubierta frontal:
    1. Retire los tornillos e incline la parte delantera de la cubierta superior hacia arriba.
    2. Deslice la cubierta superior hacia la parte trasera para quitarla. Las lengüetas de la parte trasera de la cubierta superior deben desconectarse de las ranuras de la parte trasera del SAI.
  5. Para una instalación con armario de baterías adyacente: Retire el panel izquierdo.
  6. Para una instalación con armario de baterías adyacente: Retire la placa lateral del lado izquierdo para el cableado interno de CC entre el SAI y el armario de baterías adyacente.

    Vista frontal del SAI

  7. Para la instalación con un armario de derivación de mantenimiento: Retire la placa del panel lateral derecho. El panel lateral se volverá a colocar en el armario de derivación de mantenimiento.
  8. Para la instalación con un armario de derivación de mantenimiento: Retire la placa lateral del lado derecho para el cableado interno de alimentación entre el SAI y el armario de derivación de mantenimiento.

    Vista frontal del SAI

  9. Retire la placa guía de aluminio en la parte inferior del SAI.

    Vista frontal del SAI

  10. Para la entrada de cables por la parte posterior: Retire la placa trasera de hierro e instálela en la parte inferior del SAI.

    Vista frontal del SAI

  11. Realice los orificios para cables de alimentación o conductos en la placa guía de aluminio. Instale conductos (no suministrados), si procede.
  12. Instale la placa guía de aluminio en la parte inferior o trasera del SAI.
  13. Quite las placas guía traseras y las placas de escobillas traseras del SAI.

    Vista posterior del SAI

  14. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para la instalación sin conductos: Vuelva a colocar las placas de escobillas.
    • Para la instalación con conductos: Realice un orificio en las placas guía para los conductos, instale los conductos y vuelva a colocar las placas guía.

    Vista posterior del SAI sin conductos

    Vista posterior del SAI con conductos

  15. Pase los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV por la placa de escobillas trasera izquierda y por el lado izquierdo del SAI.
  16. Pase los cables externos que se conectan a la caja del controlador a través de la placa guía trasera derecha y por la canaleta de cables hacia la parte frontal del SAI.
  17. Pase los cables de señalización de Class 2/SELV por la placa de escobillas trasera derecha y por el lado derecho del SAI.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?