990-91111L-032

ภาพรวมระบบขนาน

UIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมหน่วยอินพุต
SSIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออินพุตสวิตซ์แบบสแตติก
IMB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน
UOB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหน่วยเอาท์พุต
SIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบบแยกระบบ
BB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
MBB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อบายพาสการบำรุงรักษา
หมายเหตูู: ในเอกสารของ Schneider Electric คำว่า "อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ" ใช้เป็นคำทั่วไปที่ครอบคลุมถึงเบรกเกอร์วงจรหรือสวิตช์ เนื่องจากตำแหน่งอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าแต่ละรายการสามารถดูได้จากแผนผังไฟฟ้าและ/หรือโดยการอ่านสัญลักษณ์ที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแต่ละตัว

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

Galaxy VS สามารถรองรับ UPS จำนวน 2 ตัวในระบบขนาน 1+1 แบบง่ายสำหรับการสำรองข้อมูลด้วย UIB และ SSIB ที่ใช้ร่วมกัน

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนเดี่ยว

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนคู่

ระบบขนานกับ UIB และ SSIB ส่วนบุคคล

Galaxy VS สามารถรองรับ UPS ได้สูงสุด 4 ตัวแบบขนานเพื่อความจุและ UPS สูงสุด 3+1 ตัวแบบขนานเพื่อความซ้ำซ้อนกับ UIB และ SSIB แยกกัน

หมายเหตูู: IMB สามารถใช้ได้ในระบบขนานแบบง่าย 1+1 เท่านั้น ในระบบคู่ขนานอื่น ๆ จะต้องมีการจัดเตรียม MBB ภายนอกและ IMB* จะต้องถูกล็อคด้วยแม่กุญแจในตำแหน่งเปิด

ระบบขนาน – เมนเดี่ยว

ระบบขนาน – เมนคู่

ระบบคู่ขนานที่มี UIB และ SSIB ร่วมกัน

Galaxy VS สามารถรองรับ UPS ได้สูงสุด 4 ตัวแบบขนานเพื่อความจุและ UPS สูงสุด 3+1 ตัวแบบขนานเพื่อการสำรองข้อมูลด้วย UIB และ SSIB ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตูู: IMB สามารถใช้ได้ในระบบขนานแบบง่าย 1+1 เท่านั้น ในระบบคู่ขนานอื่น ๆ จะต้องมีการจัดเตรียม MBB ภายนอกและ IMB* จะต้องถูกล็อคด้วยแม่กุญแจในตำแหน่งเปิด

ระบบขนาน – เมนเดี่ยว

ระบบขนาน – เมนคู่

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?