990-91111F-034

Nihai Kurulum

  1. Üst kapağı tekrar takın:
    1. Üst kapağı eğin ve arka taraftan UPS'in üzerine kaydırın. Üst kapağın arkasındaki uçlar, UPS'in arka tarafındaki yuvalara bağlanmalıdır.
    2. Üst kapağı öne doğru bastırın.

      UPS'in Arkadan Görünümü

    3. Vidaları tekrar takın.

      UPS'in Önden Görünümü

  2. Kablo pabuçlarının sabitlenmesini kontrol edin.
    DİKKAT
    EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
    Kablo pabuçlarının sabitlenmesini kontrol edin. Kablo pabuçları kabloları çekmeye bağlı olarak hareket ederse, cıvata gevşeyebilir.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  3. Şeffaf kapağı çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  4. Alt ön plakayı tekrar takın.

    UPS'in Önden Görünümü

  5. Sadece sismik sabitleme için:
    1. Sismik ön bağlantı braketini UPS'le verilen M8 cıvatalarıyla takın.
    2. Sismik ön bağlantı braketini UPS'e zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - ön sabitleme braketindeki delik çapı ø18 mm'dir.

    UPS'in Önden Görünümü

  6. UPS üzerindeki ön ve arka dengeleme ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın. Sismik sabitleyici bir UPS için bu adım gerekli değildir.

    UPS'in Önden Görünümü

    DİKKAT
    TEHLİKE UYARISI
    Seviyelendirme ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  7. Sadece UL 924 ve CSA C22.2 NO. 141-15 Çözümleri için: Alt ön plakadaki etiketi, kW cinsinden UPS çıkışıyla doldurun.
  8. UPS üzerindeki ön paneli tekrar takın:
    1. Ön panelin alt tarafındaki iki ucu UPS'e eğik bir açıda yerleştirin.
    2. Ön panel kayışını UPS'e tekrar bağlayın.
    3. Ön paneli kapatın ve iki kilitleme düğmesiyle kilitleyin.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?