990-91111F-034

Güç Modüllerini Kurma

DİKKAT
Ağır yük
Güç modülleri ağırdır ve iki kişinin kaldırması gerekir.
  • 20 kW güç modülü 25 kg (55 lbs) ağırlığındadır.
  • 50 kW güç modülü 38 kg (84 lbs) ağırlığındadır.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Güç modüllerini daima alt konumdan başlayarak ve yukarı doğru takın.
  1. Boş güç modülü yuvasının her iki yanındaki vidayı sökün. Varsa doldurma plakasını çıkarın.
  2. Güç modüllerini yuvalara doğru itin.
  3. Vidayı yuvanın her iki tarafına tekrar takın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?