最终安装
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
![]() |
---|
小心设备损坏
请在系统准备就绪适合通电后,再安装电池。从安装电池到 UPS 系统通电的时间不得超过 72 小时,即 3 天。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
- 重新装回顶盖:
- 将顶盖从 UPS 后面倾斜滑入。顶盖背面的凸舌必须插入到 UPS 背面的凹槽中。
- 将顶盖正面向下按压。
- 重新装回螺钉。
- 拆下 UPS 背面的运输架。
- 仅适用于抗震固定支架:
- 使用随附的 M8 螺栓将背面固定支架安装至 UPS。
- 将 UPS 推入正确位置,以便背面固定支架与背面固定件连接。
- 用扳手调低 UPS 上的前后调平脚,直到其接触到地面。使用气泡水平仪检查 UPS 是否处于水平位置。
- 仅适用于非抗震固定支架:将正面运输架固定到地面。如不使用螺栓固定,UPS 可能会头重脚轻,有倾倒危险。使用适合地面类型的五金件 – 正面运输架的孔径为 ø9 mm
- 仅适用于抗震固定支架:
- 拆下 UPS 正面的运输架。
- 将正面抗震固定支架安装至 UPS。
- 将 UPS 上的正面抗震固定支架安装至地面。使用适合地面类型的五金件 – 正面抗震固定支架的孔径为 ø18 mm。
- 将电池断路器 BB 置于断开(关闭)位置。
- 将额外电池模块(如有)推入插槽中。自下而上安装搁板。
- 将额外电池模块上的电池模块把手扳到下方位置,然后使用随附的螺钉将其固定到搁板上。
- 将电池接线端子连接到电池模块正面。
- 重新装回之前在 安装准备 中拆下的所有盖板。
- 重新装回 UPS 的前面板:
- 将两个凸舌斜插入 UPS 前面板底部。
- 将前面板搭接片重新连接至 UPS。
- 合上前面板,然后使用两个旋钮将其锁紧。