990-91260C-022

De externe communicatiekabels aansluiten

  1. Sluit de externe communicatiekabels aan op de poorten in de UPS-controllerbox.

    Vooraanzicht van de controllerbox

    1. Universele I/O-poort voor ingebouwde netwerkbeheerkaart.

    2. Modbus-poort voor ingebouwde netwerkbeheerkaart.

    3. Netwerkpoort voor ingebouwde netwerkbeheerkaart. Gebruik een afgeschermde netwerkkabel.

    OPMERKING: Controleer of u verbinding maakt met de juiste poort om conflicten met netwerkcommunicatie te voorkomen.
QR code for this page

Was dit nuttig?