990-91260C-011

Virtakaapeleiden kytkeminen

HUOMAUTUS
Laitevaurion vaara
Kuorman oikean jakamisen varmistaminen ohitustoiminnon aikana rinnakkaisjärjestelmässä:
  • Kaikkien UPSien kaikkien ohituskaapeleiden on oltava saman mittaisia.
  • Kaikkien UPSien kaikkien lähtökaapeleiden on oltava saman mittaisia.
  • Kaikkien UPSien kaikkien tulokaapeleiden on oltava saman mittaisia (vaaditaan vain yksittäisen syötön järjestelmässä).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
HUOMAUTUS: UPS on määritelty ennalta TNS-maadoitusjärjestelmälle. Liitäntäkiskoa käyttävä kolmijohtiminen asennus aiheuttaa suuremman vuotovirran.
  1. Vain TN-C/kolmijohtimisessa maadoitusjärjestelmässä: Siirrä liitäntäkisko asennosta (A) asentoon (B) yhdistääksesi N-kiskon maa-/suojamaadoituskiskoon.

    UPS takaa

  2. Vain kahdennetun syötön järjestelmälle: Irrota osoitetut yksittäisen syötön yhdyskaapelit lähtö- ja ohitusliitinten takaa.

    UPS takaa

  3. Kytke virtakaapelit kuvassa näkyvällä tavalla:
    1. Kytke laitteen maadoitusjohdin-/suojamaadoituskaapelit.
    2. Kytke syöttökaapelit.
    3. Vain kahdennetun syötön järjestelmälle: Kytke ohituskaapelit.
    4. Kytke lähtökaapelit.
    HUOMAUTUS: Kiristä eristetyt holkit 3,7 Nm:n (2,7 lb-ft / 32,7 lb-in) kireyteen.

    UPS takaa

    HUOMIO
    Laitevaurion vaara
    Tarkista kaapelikenkien tai eristettyjen holkkien kiinnitys. Jos kaapelikengät tai eristetyt holkit liikkuvat kaapeleiden vetämisestä johtuen, pultti voi löystyä.
    Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
  4. Asenna oikea takalevy paikalleen.
  5. Asenna vasen takaläpivientilevy UPSiin.
QR code for this page

Auttoiko tämä?