990-91260C-011

Rinnakkaisjärjestelmän yleiskatsaus

UIB Yksikön syöttökatkaisija
SSIB Staattisen kytkimen syöttökatkaisija
IMB Sisäinen huoltokatkaisija
UOB Yksikön lähtökatkaisija
SIB Järjestelmän eristyskatkaisija (SIB)
BB Sisäisten akkujen UPSin akkukatkaisija
MBB Ulkoinen huolto-ohituskatkaisija

Rinnakkaisjärjestelmät, joihin kuuluvat erillinen yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB)

Galaxy VS tukee kapasiteetin vuoksi enintään 4 UPSia rinnakkain ja vikasietoisuuden vuoksi rinnakkain enintään 3+1 UPSia, joihin kuuluu erillinen yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB).

HUOMAUTUS: Rinnakkaisjärjestelmissä on oltava käytössä ulkoinen huolto-ohituskatkaisija (MBB), ja sisäinen huoltokatkaisija (IMB*) on lukittava auki-asentoon.

Rinnakkaisjärjestelmä – Yksittäinen syöttö

Rinnakkaisjärjestelmä – Kahdennettu syöttö

Rinnakkaisjärjestelmät, joihin kuuluvat jaettu yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB)

Galaxy VS tukee kapasiteetin vuoksi enintään 4 UPSia rinnakkain ja vikasietoisuuden vuoksi rinnakkain enintään 3+1 UPSia, joihin kuuluu jaettu yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB).

HUOMAUTUS: Rinnakkaisjärjestelmissä on oltava käytössä ulkoinen huolto-ohituskatkaisija (MBB), ja sisäinen huoltokatkaisija (IMB*) on lukittava auki-asentoon.

Rinnakkaisjärjestelmä – Yksittäinen syöttö

Rinnakkaisjärjestelmä – Kahdennettu syöttö

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?