990-91260C-011

Ulkoisten yhteyskaapelien kytkeminen

  1. Kytke ulkoiset yhteyskaapelit UPSin hallintapaneelin portteihin.

    Hallintapaneeli edestä

    1. Yleinen I/O-portti sisäänrakennetulle verkonhallintakortille.

    2. Modbus-portti sisäänrakennetulle verkonhallintakortille.

    3. Verkkoportti sisäänrakennetulle verkonhallintakortille. Käytä suojattua verkkokaapelia.

    HUOMAUTUS: Tarkista, että kytket oikeaan porttiin, jotta vältät verkkoliikenteen ristiriidat.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?