Raccordement des câbles d'alimentation
AVIS |
---|
Risques de dommages à l'équipement
Pour garantir un partage correct de la charge en mode
bypass dans un système parallèle :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Uniquement pour le système de mise à la terre TN-C/à 3 fils : Déplacez le jeu de barres de liaison de la position (A) à la position (B) pour connecter le jeu de barres N au jeu de barres G/PE.
- Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Retirez les câbles cavaliers d'alimentation secteur simple indiqués situés derrière les bornes de sortie/bypass.
- Raccordez les câbles d'alimentation comme indiqué :
- Raccordez le conducteur de mise à la terre de l'équipement/les câbles PE.
- Raccordez les câbles d'entrée.
- Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass.
- Raccordez les câbles de sortie.
NOTE: Serrez les viroles isolées sur 3,7 Nm (2,7 lb-ft/32,7 lb-in).ATTENTION
Risques de dommages à l'équipementVérifiez la fixation des cosses de câble/viroles isolées. Si les cosses de câble/viroles isolées se déplacent en raison de la traction sur les câbles, le boulon/la rondelle peut se desserrer.Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. - Réinstallez la plaque arrière droite.
- Réinstallez le panneau arrière gauche sur l'ASI.