Dernières étapes d'installation
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Les batteries présentent des risques de décharge
électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez
les précautions ci-dessous lorsque vous les manipulez :
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
risques de dommages à l'équipement
Attendez que le système soit prêt à être
mis sous tension avant d'installer les batteries. Le laps de temps
séparant l'installation des batteries de la mise sous tension
du système d'ASI ne doit pas dépasser 72 heures ou
3 jours.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
- Replacez le couvercle
supérieur :
- Inclinez le couvercle supérieur et glissez-le sur l'ASI par l'arrière. Les languettes à l'arrière du couvercle supérieur doivent être insérées dans les fentes à l'arrière de l'ASI.
- Poussez le couvercle supérieur vers le bas à l'avant.
- Remettez les vis en place.
- Retirez les supports de transport arrière de l'ASI.
- Uniquement pour un ancrage antisismique :
- Installez les supports d'ancrage arrière sur l'ASI avec les boulons M8 (fournis).
- Mettez l'ASI en place afin que le support d'ancrage arrière se raccorde à l'ancrage arrière.
- Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'ASI à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'ASI est à niveau.
- Uniquement pour un ancrage antisismique : Montez le support de transport avant au sol. La partie avant de l'ASI peut peser lourd et basculer si elle n'est pas vissée au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support de transport avant est de ø9 mm.
- Uniquement pour un ancrage antisismique :
- Retirez le support de transport avant de l'ASI.
- Fixez le support d'ancrage avant antisismique sur l'ASI.
- Fixez le support d'ancrage avant antisismique de l'ASI au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support d'ancrage antisismisque avant est de ø18 mm.
- Placez le disjoncteur de batterie BB en position ouverte (OFF).
- Insérez des modules de batterie supplémentaires (le cas échéant) dans l'emplacement. Remplissez les étagères de bas en haut.
- Tournez la poignée du module de batterie sur les modules de batterie supplémentaires et fixez la poignée à l'étagère à l'aide de la vis fournie.
- Raccordez les modules de batterie à l'avant des modules de batterie.
- Remontez tous les panneaux et capots retirés dans Préparation à l'installation.
- Retirez le
panneau avant de l'ASI :
- Insérez les deux languettes à l'arrière du panneau avant dans l'ASI avec un angle d'inclinaison.
- Raccordez à nouveau le panneau avant à l'ASI.
- Fermez le panneau avant et verrouillez-le à l'aide des deux boutons de verrouillage.