990-91260C-012

Raccordement des câbles Modbus

  1. Raccordez les câbles Modbus à l'ASI/aux ASI. Utilisez une connexion à 2 ou 4 câbles.
    • Des câbles blindés à paire torsadée doivent être utilisés pour les raccordements de Modbus. Le raccordement protégé à la terre doit être le plus court possible (moins d'1 cm, dans l'idéal). La protection du câble doit être raccordée à la broche Ch Gnd sur chaque dispositif.

    • Le câblage doit être effectué en respectant les normes de câblage locales.

    • Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation pour assurer une bonne isolation.

    • Le port Modbus est isolé galvaniquement avec la broche Com comme référence de mise à la terre.

    Exemple : Connexion à 2 câbles avec deux ASI

    Exemple : Connexion à 4 câbles avec deux ASI

  2. Installez des résistances de terminaison de 150 ohm à chaque extrémité de chaque bus si les bus sont très longs et fonctionnent à des débits de données élevés. Les bus situés à une altitude inférieure à 610 mètres (2 000 pieds) à 9 600 baud ou inférieure à 305 mètres (1 000 pieds) à 19 200 baud n'ont pas besoin de résistances de terminaison.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?