Anschließen der Leistungskabel
HINWEIS |
---|
Beschädigungsrisiko
So stellen Sie die richtige Verteilung der Last im Bypass-Betrieb
in einem Parallelsystem sicher:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Nur bei TN-C-/Dreileiter-Erdungssystem: Versetzen Sie die Bonding-Brücke von Position (A) nach Position (B), um die N-Schiene mit der G-/PE-Schiene zu verbinden.
- Nur bei zweifachem Netzanschluss: Entfernen Sie die markierten Brückenkabel für einfachen Netzanschluss hinter den Ausgangs-/Bypass-Klemmen.
-
Schließen Sie die Leistungskabel an wie hier gezeigt:
- Schließen Sie den Geräte-Erdungsleiter/das PE-Kabel an.
- Schließen Sie die Eingangskabel an.
- Nur bei zweifachem Netzanschluss: Schließen Sie die Bypass-Kabel an.
- Schließen Sie die Ausgangskabel an.
HINWEIS: Ziehen Sie die isolierten Quetschhülsen mit 3,7 Nm an.VORSICHT
BeschädigungsrisikoÜberprüfen Sie die Befestigung der Kabelschuhe/isolierten Quetschhülsen. Wenn sich die Kabelschuhe/isolierten Quetschhülsen durch Ziehen an Kabeln bewegen, kann sich die Schraube lockern.Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. - Bringen Sie die rechte hintere Platte wieder an.
- Bringen Sie die linke hintere Abdeckplatte wieder an der USV an.