Anschließen der Modbus-Kabel
- Schließen Sie die Modbus-Kabel an das/die USV-System(e)
an. Verwenden Sie entweder eine Zweileiter- oder eine Vierleiter-Verbindung.
-
Für Modbus-Verbindungen müssen geschirmte, verdrillte Doppelleitungen verwendet werden. Die Verbindung der Abschirmung zur Erdung muss so kurz wie möglich sein (idealerweise kürzer als 1 cm). Die Abschirmung muss in jedem Gerät an den Ch Gnd-Pin angeschlossen werden.
-
Die Verdrahtung muss gemäß den örtlichen Verdrahtungsvorschriften erfolgen.
-
Verlegen Sie Signalkabel getrennt von Leistungskabeln, um eine ausreichenden Isolation zu gewährleisten.
-
Der Modbus-Anschluss ist galvanisch isoliert mit dem Com-Pin als Bezugsmasse.
-
- Installieren Sie 150-Ohm-Abschlusswiderstände an jedem Ende jedes Busses, wenn die Busse sehr lang sind und mit hohen Datenraten arbeiten. Für Busse unter 610 Meter bei 9600 Baud oder unter 305 Meter bei 19200 Baud sollten keine Abschlusswiderstände erforderlich sein.