990-91260-016

Prosedur Instalasi

Sistem Tunggal

Sistem Paralel

PERHATIAN
Kiat mencegah potensi bahaya
Jangan melepaskan braket transportasi dari UPS hingga tiba saatnya untuk memasangkan UPS dengan baut ke lantai.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
  1. Memasang Penumpu Seismik (Opsional).
  2. Persiapan Instalasi.
  3. Menghubungkan Kabel Daya.
  4. Menghubungkan Kabel-kabel Sinyal.
  5. Mengubungkan Kabel Sinyal dari Panel Penghubung dan Produk Tambahan Pihak Ketiga.
  6. Untuk sistem paralel:
    1. Pasangkan gembok pada IMB pemutus pemeliharaan internal dalam posisi terbuka pada semua UPS dalam sistem paralel.
    2. Hubungkan Kabel PBUS.
  7. Menghubungkan Kabel Komunikasi Eksternal.
  8. Tambahkan Label Keselamatan yang Telah Diterjemahkan ke Produk Anda.
  9. Instalasi Akhir.
QR code for this page

Apakah ini membantu?