990-91260C-017

Panoramica del sistema in parallelo

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
IMB Sezionatore di manutenzione interno
UOB Interruttore di uscita unità
SIB Sezionatore di isolamento sistema
BB Interruttore delle batterie in UPS per batterie interne
MBB Sezionatore bypass di manutenzione esterno

Sistemi in parallelo con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) individuali

Galaxy VS può supportare fino a 4 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) individuali.

NOTA: Nei sistemi in parallelo, deve essere fornito un bypass di manutenzione (MBB) esterno e il sezionatore di manutenzione interno (IMB)* deve essere bloccato in posizione aperta.

Sistema in parallelo - Alimentazione singola

Sistema in parallelo - Alimentazione doppia

Sistemi in parallelo con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) condivisi

Galaxy VS può supportare fino a 4 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) condivisi.

NOTA: Nei sistemi in parallelo, deve essere fornito un bypass di manutenzione (MBB) esterno e il sezionatore di manutenzione interno (IMB)* deve essere bloccato in posizione aperta.

Sistema in parallelo - Alimentazione singola

Sistema in parallelo - Alimentazione doppia

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?