990-91260C-018

設置手順

単機システム

並列システム

注意
転倒の危険
UPSを床に固定するまで、搬送用金具はUPSから取り外さないようにしてください。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
  1. 耐震アンカーの取り付け(オプション)
  2. 設置の準備
  3. 電源ケーブルの接続
  4. 信号線の接続
  5. スイッチギアーおよび他社製の補助製品からの信号線の接続
  6. 並列システムの場合
    1. 並列システム内のすべてのUPSにおいて開の位置にある内部保守ブレーカーIMBにパドロックを取り付けます。
    2. PBUSケーブルの接続
  7. 外部通信ケーブルの接続
  8. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  9. 最終設置
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?