990-91260C-019

설치 절차

단일 시스템

병렬 시스템

주의
전복 위험
UPS를 바닥에 고정하기 전에는 이동 브라켓을 UPS에서 제거하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 내진 고정 설치(옵션).
  2. 설치 준비.
  3. 전원 케이블 연결.
  4. 제어 케이블 연결.
  5. 개폐 장치 및 타사 보조 제품의 신호 선 연결.
  6. 병렬 시스템의 경우:
    1. 병렬 시스템의 모든 UPS에서 열림 위치의 IMB(내부 유지보수 차단기)에 자물쇠를 설치합니다.
    2. PBus 케이블 연결.
  7. 외부 통신 케이블 연결.
  8. 제품에 번역된 안전 라벨 추가.
  9. 최종 설치.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?