Oversikt over parallellsystem
UIB | Enhetsinngangsbryter |
SSIB | Inngangsbryter for statisk svitsj |
IMB | Intern vedlikeholdsbryter |
UOB | Enhetsutgangsbryter |
SIB | Systemisolasjonsbryter |
BB | Batteribryter i UPS for interne batterier |
MBB | Ekstern vedlikeholdsbypassbryter |
Parallelsystemer med individuell enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB)
Galaxy VS kan støtte opptil 4 UPS-enheter i parallell for kapasitet og opptil 3+1 UPS-enheter i parallell for redundans med individuell enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB).
Parallelsystem med delt enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB)
Galaxy VS kan støtte opptil 4 UPS-enheter i parallell for kapasitet og opptil 3+1 UPS-enheter i parallell for redundans delt enhetsinngangsbryter (UIB) og inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB).