Preparação para instalação
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não faça furos para passar cabos ou conduítes com as placas de cobertura instaladas
e não perfure paredes próximas ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
- Remova o painel frontal.
-
Remova a tampa superior:
- Remova os parafusos e incline a frente da tampa superior para cima.
- Deslize a tampa superior para trás para removê-la. As abas na parte traseira da tampa superior devem ser retiradas das ranhuras na parte traseira do nobreak.
- Remova a tampa da bateria. Desconecte os terminais da bateria da parte frontal dos módulos da bateria.
- Remova do nobreak as placas de cobertura traseiras e as placas de escova traseiras. Estas serão usadas para a passagem dos fios de sinal.
-
Execute um dos procedimentos a seguir:
- Para instalação sem conduítes: Reponha a placa de escova.
- Para instalação com conduítes: Faça um orifício nas placas da cobertura para os conduítes, instale os conduítes e reinstale as placas de cobertura.
- Passe os fios de sinal non-Class 2/non-SELV pela placa de escova/cobertura traseira esquerda e pelo nobreak.
- Passe os fios de sinal Class 2/SELV pela placa de escova/cobertura traseira central e pelo nobreak.
- Passe os cabos de comunicações externos que se conectam à caixa de controle pela placa de escoba/cobertura traseira direita e pela canaleta de cabo até a frente do nobreak.
- Remova do nobreak a placa de cobertura traseira esquerda.
- Faça furos para os cabos de energia/conduítes na placa de cobertura. Instale conduítes (não fornecidos), se aplicável.
- Remova a placa traseira direita para facilitar o acesso.