990-91260B-028

Подключение силовых кабелей питания

УВЕДОМЛЕНИЕ
Риск повреждения оборудования
Для обеспечения правильного распределения нагрузки в режиме байпаса в параллельной системе:
  • Все кабели байпаса должны быть одинаковой длины для всех ИБП.
  • Все выходные кабели должны быть одинаковой длины для всех ИБП.
  • Все входные кабели должны быть одинаковой длины для всех ИБП (только для систем с одиночным вводом питания).
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
Примечание: ИБП предварительно настроен для системы заземления TNS. 3-проводная установка с использованием соединительной шины приводит к увеличению тока утечки.
  1. Только для 3-проводной системы заземления/TN-C: Переместите соединительную шину из положения (A) в положение (B), чтобы подключить шину N к шине PE.

    ИБП: вид сзади

  2. Только для систем с двойным вводом питания: Удалите указанные кабельные перемычки, расположенные за клеммами выхода/байпаса.

    ИБП: вид сзади

  3. Подключите силовые кабели питания как показано на рис.:
    1. Подключите кабели PE.
    2. Подключите входные кабели.
    3. Только для систем с двойным вводом питания: Подключите кабели байпаса.
    4. Подключите выходные кабели.
    Примечание: Затяните изолированные наконечники с крутящим моментом 3,7 Нм .

    ИБП: вид сзади

    Внимание
    Риск повреждения оборудования
    Проверьте закрепление кабельных/изолированных наконечников. Если кабельные/изолированные наконечники перемещаются из-за натяжения кабелей, болт/винт может оказаться ненадежно закрепленным.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  4. Установите на место правую заднюю панель.
  5. Установите на место левую заднюю фальш-панель на ИБП.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?