990-91260C-028

Подключение сигнальных проводов от распределительных устройств и сторонних дополнительных продуктов

Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей и проложите кабели Class 2/SELV отдельно от кабелей non-Class 2/non-SELV.

Максимальная конфигурация выключателя в одиночной системе со сторонним распределительным устройством

Примечание: Внутренний сервисный выключатель IMB* не может использоваться в системе с сервисным автоматическим выключателем байпаса MBB, внутренний сервисный выключатель IMB* должен быть заблокирован в разомкнутом положении.
  1. Подключите сигнальные провода от световых индикаторов выключателя на распределительном устройстве к клемме J6618 платы 640-4864 в верхней части ИБП. Если используется внешнее питание, удалите перемычку с контактов 8 и 9 клеммы J6618.
    Примечание: Предполагается, что цепь индикатора автомата является Class 2/SELV. Цепи Class 2/SELV должны быть изолированы от первичных цепей. Не подключайте цепи, отличные от Class 2/SELV, к клеммам светового индикатора автомата.
  2. Подключите сигнальные провода от вспомогательных выключателей на распределительном устройстве к плате 640-4843 в верхней части ИБП.
    Номер клеммы Функция Подключение
    J6601 UOB_RED (резервный вспомогательный выключатель в выходном автоматическом выключателе ИБП) Подключите к резервному вспомогательному выключателю в выходном автоматическом выключателе блока UOB.
    J6602 SIB (изолирующий автоматический выключатель системы) Подключите к нормально разомкнутому (NO) вспомогательному выключателю в изолирующем автоматическом выключателе системы SIB для параллельной системы. SIB должен содержать вспомогательный выключатель для каждого подключенного ИБП.
    J6609 UOB (выходной автоматический выключатель ИБП) Подключите к нормально разомкнутому (NO) вспомогательному выключателю в выходном автоматическом выключателе блока UOB.
    SSIB (Входной автоматический выключатель статического переключателя) Подключите к нормально разомкнутому (NO) вспомогательному выключателю во входном автомате электронного байпаса SSIB. SSIB должен содержать вспомогательный выключатель для каждого подключенного ИБП.
    J6614 UIB (входной автоматический выключатель блока) Подключите к нормально разомкнутому (NO) вспомогательному выключателю во встроенном автомате основного входа UIB. UIB должен содержать вспомогательный выключатель для каждого подключенного ИБП.
    MBB (автомат сервисного байпаса) Подключите к нормально замкнутому (NC) вспомогательному выключателю в автомате сервисного байпаса (MBB). MBB должен содержать вспомогательный выключатель для каждого подключенного ИБП.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?