990-91260C-028

Процедура установки

Одиночная система

Параллельная система

Внимание
Угроза крена
Не снимайте транспортировочные кронштейны с ИБП до закрепления ИБП на полу.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  1. Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно).
  2. Подготовка к установке.
  3. Подключение силовых кабелей питания.
  4. Подключение сигнальных проводов.
  5. Подключение сигнальных проводов от распределительных устройств и сторонних дополнительных продуктов.
  6. Для параллельной системы:
    1. Установите навесной замок на внутреннем сервисном автомате IMB в открытом положении на всех ИБП в параллельной системе.
    2. Подключение кабелей PBus.
  7. Подключение внешних коммуникационных кабелей.
  8. Добавление переведенного ярлыка с предупреждением по безопасности в продукт.
  9. Окончание установки.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?