990-91260B-034

Güç Kablolarını Bağlama

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için:
  • Tüm baypas kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Tüm çıkış kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Tüm UPS'ler için, tüm giriş kabloları aynı uzunlukta olmalıdır (yalnızca single şebeke sisteminde gereklidir).
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: UPS, TNS topraklama sistemi için önceden yapılandırılmıştır. Birleştirme barası kullanılan 3 kablolu kurulum daha yüksek bir kaçak akımla sonuçlanacaktır.
  1. Yalnızca TN-C/3-kablo topraklama sistemi: N barasını PE baraya bağlamak için, bağlama barasını (A) konumundan (B) konumuna getirin.

    UPS'in Arka Görünümü

  2. Sadece giriş ve bypass ortak olmayan (çift girişli) şebeke sistemi için : Çıkış/bypass terminallerinin arkasında belirtilen single şebeke atlama kablolarını çıkarın.

    UPS'in Arka Görünümü

  3. Güç kablolarını gösterildiği gibi bağlayın:
    1. PE kablolarını bağlayın.
    2. Giriş kablolarını bağlayın.
    3. Sadece giriş ve bypass ortak olmayan (çift girişli) şebeke sistemi için : Bypass kablolarını bağlayın.
    4. Çıkış kablolarını bağlayın.
    NOT: Yalıtımlı halkaları 3.7 Nm'ye kadar sıkın (2.7 lb-ft / 32.7 lb-in)

    UPS'in Arka Görünümü

    DİKKAT
    EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
    Kablo pabuçlarının/yalıtımlı halkaların sıkılığını kontrol edin. Kablo pabuçları/yalıtımlı halkalar, kabloların çekilmesi nedeniyle hareket ederse, cıvata/vida gevşeyebilir.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  4. Sağ arka plakayı tekrar takın.
  5. Sol arka rakor levhasını UPS'e tekrar takın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?