990-91260-034

UPS Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg (lbs) (lbs) Yükseklik mm (inç) Genişlik mm (inç) Derinlik mm (inç)

Bir akü grubuna sahip UPS

245 (540,13)

1485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

NOT: Bir akü modülü yaklaşık 32 kg (70,5 lbs) ağırlığındadır.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?