990-91260B-034

Modbus Kablolarını Bağlama

  1. Modbus Kablolarını UPS'(ler)e bağlayın. 2 veya 4 kablolu bir bağlantı kullanın. Kabloları şekilde gösterildiği gibi koruyun.
    • Korumalı bükümlü çifte kablolar Modbus bağlantıları için kullanılmalıdır. Korumanın toprak bağlantısı mümkün olduğunca kısa olmalıdır (ideal olarak 1 cm'nin altında). Kalkan her bir cihaza bağlı olmalıdır.

    • Kablolama yerel kablolama kodlarına uygun olarak yapılmalıdır.

    • Yeterli izolasyon sağlamak için sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin.

    • Modbus portu optik olarak izole edilmiştir. Modbus portunun zemini başka bir zemine bağlı değildir.

    Örnek: İki UPS ile 2 Kablolu Bağlantı

    Örnek: İki UPS ile 4 Kablolu Bağlantı

  2. Buslar çok uzunsa ve yüksek veri hızlarında çalışıyorsa, her busun her bir ucuna 150 Ohm sonlandırma dirençlerini takın. 9600 baudda 610 metre (2000 feet) altı veya 19.200 baudda 305 metre (1000 feet) altı olan buslar sonlandırma dirençleri gerektirmemelidir.
  3. Sistem denetleyicisinde veya içinde 400–650 Ohm bias dirençleri takın; D0'dan toprağa ve diğeri D1'den +5 VDC'ye.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?