990-91261C-037

连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。
  1. 拆下两台 UPS 上的静态开关模块和前盖板。

    UPS 正面视图

  2. 在两台 UPS 的内部维修断路器 (IMB) 上分别安装额外的辅助开关(随附)。
  3. 连接两台 UPS 之间的 non-Class 2/non-SELV 信号线:
    1. 如图所示,将 non-Class 2/non-SELV 信号线(需另购)从 UPS 1 的内部维修断路器 (IMB) 中的辅助开关接线端 21 和 22 连接到 UPS 2 中电路板 640-4843 上的 J6614-5 和 J6614-6。
    2. 如图所示,将 non-Class 2/non-SELV 信号线(需另购)从 UPS 2 的内部维修断路器 (IMB) 中的辅助开关接线端 21 和 22 连接到 UPS 1 中电路板 640-4843 上的 J6614-5 和 J6614-6。

    简化 1+1 并机系统正面视图

  4. 重新装回两台 UPS 上的前盖板和静态开关模块。
本页的QR代码

这有帮助吗?