Tilslut modbuskablerne
- Slut modbuskablerne til UPS-enheden/-enhederne. Brug en forbindelse med to eller fire
ledere. Kablerne skal skærmes som vist.
-
Der skal anvendes skærmede, parsnoede kabler til modbusforbindelser. Afskærmningens jordforbindelse skal være så kort som muligt (helst under 1 cm). Afskærmningen skal være forbundet til alle enhederne.
-
Kabelinstallationen skal overholde de gældende regler for elinstallationer i dit land.
-
Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne for at sikre tilstrækkelig isolering.
-
Modbusporten er optisk isoleret. Modbusportens jordforbindelse har ikke kontakt med andre jordforbindelser.
-
- Installer termineringsmodstande på 150 ohm for enden af hver bus, hvis busserne er meget lange og opererer med høje datahastigheder. Busser, der har en længde på under 610 meter, og som kører med 9600 baud, eller har en længde på under 305 meter og kører med 19200 baud, behøver ingen termineringsmodstande.
- Installer biasresistorer på 400-650 ohm på eller inde i systemstyringsenheden – en fra D0 til jord og en fra D1 til +5 VDC.