Conexión de los cables de alimentación en un sistema con suministro de red con dos entradas
AVISO |
---|
Riesgo de daños en el equipo
Para garantizar que la carga en funcionamiento en derivación en un sistema en paralelo
se comparta de forma correcta:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
- Solo para los sistemas con conexión a tierra con 3 cables/TN-C: Desplace la barra colectora de enlace de la posición (A) a la posición (B) para conectar la barra colectora N a la barra colectora PE.
- Retire los tres puentes de la barra colectora del suministro de red simple principal.
- Conecte los cables de alimentación como se muestra:
- Conecte los cables de PE.
- Conecte los cables de entrada.
- Conecte los cables de derivación.
- Conecte los cables de salida.
- Para la instalación con un armario de baterías modulares remoto: Conecte los cables de CC a las barras colectoras CC.
- Para la instalación con un armario de baterías modulares en fila: Consulte Conexión de los cables de alimentación desde un armario de baterías modulares en fila.
ATENCIÓN
Riesgo de daños en el equipoVerifique la sujeción de los terminales del cable. Si los terminales del cable se mueven al tirar de los cables, el perno puede aflojarse.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.