990-91261D-004

Instalación final

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
  • Quítese relojes, anillos y otros objetos metálicos.
  • Use herramientas con mangos aislantes.
  • Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
  • No deje herramientas ni piezas metálicas sobre las baterías.
  • Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
  • Determine si, por descuido, alguna batería se ha conectado a tierra. Si es así, desconéctela. El contacto con cualquier parte de una batería con conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. La posibilidad de tal descarga puede reducirse si se quitan las conexiones a tierra durante la instalación y el mantenimiento (aplicable al equipo y a las baterías externas sin un circuito de alimentación con toma de tierra).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
riesgo de daños en el equipo
No coloque las baterías en el sistema hasta que esté listo para el encendido. El tiempo transcurrido desde la instalación de las baterías hasta el encendido del sistema SAI no debe ser superior a 72 horas o 3 días.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Vuelva a colocar la placa trasera del conducto.

    Vista posterior del SAI

  2. Vuelva a colocar la tapa superior:
    1. Incline la tapa superior y deslícela en el SAI desde la parte trasera. Las patillas de la parte trasera de la tapa superior deben conectarse a las ranuras de la parte trasera del SAI.
    2. Empuje la tapa superior en la parte frontal.

      Vista posterior del SAI

    3. Vuelva a colocar los tornillos.
  3. Solo para resistencia sísmica: Encaje el SAI para que el soporte de anclaje posterior se conecte con el anclaje posterior.

    Vista posterior del SAI

  4. Baje las patas niveladoras delantera y trasera del SAI con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el SAI esté nivelado.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  5. Solo para resistencia sísmica: Monte el soporte de anclaje frontal en el SAI en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje frontal es de ø18 mm.
  6. Coloque el disyuntor de batería del SAI (BB) en la posición de encendido (cerrado).
  7. Si los hay, coloque los demás módulos de baterías en la ranura. Llene los estantes desde la parte inferior hacia arriba.
  8. Gire hacia abajo la manilla del módulo de baterías de los módulos de baterías adicionales; a continuación, fije la manilla al estante con el tornillo que se suministra.
  9. Conecte los terminales de las baterías a la parte frontal de los módulos de baterías.
  10. Vuelva a instalar la tapa de las baterías en el SAI.
  11. Vuelva a colocar el panel frontal en el SAI:
    1. Inserte las dos patillas en la parte inferior del panel frontal en el SAI con un ángulo inclinado.
    2. Vuelva a conectar el puente del panel frontal al SAI.
    3. Cierre el panel frontal y bloquéelo con los dos pestillos de bloqueo.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?