990-91261D-004

Instalación del anclaje antisísmico (opcional)

  1. Monte en el suelo los anclajes posteriores. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el anclaje posterior es de ø14 mm.
  2. Instale el soporte de anclaje posterior en el SAI con los pernos M8 que se suministran.

    Vista posterior del SAI

  3. Instale el soporte del anclaje antisísmico frontal en el SAI con los pernos M8 que se suministran.

    Vista frontal del SAI

    NOTA: No coloque todavía el SAI en su posición.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?