Conexión de los cables Modbus
- Conecte los cables de Modbus en uno o más SAI. Use una conexión de 2 o de 4 conductores.
Blinde los cables como se muestra.
-
Las conexiones Modbus requieren el uso de cables de par trenzado blindados. La conexión blindada a tierra debe ser tan corta como sea posible (preferiblemente, inferior a 1 cm). La conexión blindada se debe conectar a cada dispositivo.
-
El cableado debe cumplir con los códigos locales.
-
Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación para garantizar un aislamiento suficiente.
-
El puerto de modbus está aislado ópticamente. La puesta a tierra del puerto de modbus no está conectada a ninguna otra puesta a tierra.
-
- Instale resistencias de terminación de 150 ohmios en los extremos de cada bus si los buses son muy largos y funcionan a velocidades altas de datos. Los buses inferiores a 610 metros (2000 pies) a 9600 baudios o inferiores a 305 metros (1000 pies) a 19 200 baudios en principio no necesitan resistencias de terminación.
- Instale resistencias de polarización a 400–650 ohmios en el controlador del sistema o dentro de él: una de D0 a tierra, y la otra de D1 a +5 VCC.