990-91261C-006

Información general del sistema unitario

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
IMB Disyuntor de mantenimiento interno
UOB Disyuntor de salida de unidad
BB Disyuntor de batería de SAI para baterías internas con una solución de baterías externas (si la hay)

Sistema unitario: suministro de red simple principal

Sistema unitario: suministro de red con dos entradas

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?